This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642 ES2.0中的兼容 SPI 闪存列表

Guru**** 2594640 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656273/awr1642-compatible-spi-flash-list-in-awr1642-es2-0

器件型号:AWR1642

你好、冠军、
  由于引导加载程序的限制、我们仅支持 AWR1642 ES1.0中非常有限的闪存模型。 其中一些器件太旧、无法进行新设计。 我的客户想要查看我们是否有支持 AWR1642 ES2.0的闪存的列表? 特别是他们想要使用 ISSI 的 IS25LP080D-JULA3、我们是否计划在 ES2.0中提供支持?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    我已要求 AWR 团队成员为您考虑这一点。 有人很快就会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我们对仅与 XWR12xx 和 XWR14xx 预生产器件的有限闪存模型进行互操作有限制。 AWR1642 ES1.0器件支持不同供应商提供的更广泛的 SFLASH 器件型号。 我们还检查了 AWR1642 ES 1.0器件的工作情况、其中提供了现成的 ISSI 器件型号(IS25LQ016B-JBLE -也设置了一次 QE 位)。

    有关 互操作性的关键注意事项的更多信息、请参阅 e2e.ti.com/.../639898帖子。

    此致、
    Naveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Naveen、
    客户已尝试 IS25LP080D-JULA3、但无法连接到 AWR1642。 我在您上次的回复中检查了帖子。
    _________________________________
    建议:
    闪存供应商具有可订购的器件型号、并设置了四路使能(QE)位。 建议使用这些变体来与 TI 毫米波 SOC 配合使用。
    _________________________________

    您能否仔细检查 AWR1642是否可以与设置了 QE 位的 IS25LP080D-JULA3型号配合使用? 客户担心还有其他问题会妨碍互操作。

    谢谢、
    Adam