主题中讨论的其他器件: LMT01
大家好、
客户使用 LMT01-Q1。 他还使用 SOT-92封装。
当℃温度为20 μ A 时、 LMT01-Q1可输出 1120个脉冲。 ℃、当 LMT01-Q1在-1 μ s 内持续2分钟时、 输出脉冲的数量
减小。 最后、 输出脉冲的数量减少到0。
请检查客户的原理图。 他收集 VN_1_NOT 引脚脉冲的数量。
VN_1_NOT 引脚连接到其 MCU 的 GPIO 引脚。
当 LMT01-Q1在 -1 μ s 内℃2分钟时、客户认为这是异常的。
对于客户的问题、您是否会提供一些建议?
是否需要修改客户的原理图?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师