请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST 您好!
当我使用高精度可视化工具测试2 m 远的金属盒时、测量距离始终约为2.0667m。当我测试10 cm 远的手机时、测量距离约为16 cm。 同样、当我测试原始 ADC 数据采集演示时、测得的距离延长了约5cm。 是否有任何方法可以解决此问题?
谢谢、
Yun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我使用高精度可视化工具测试2 m 远的金属盒时、测量距离始终约为2.0667m。当我测试10 cm 远的手机时、测量距离约为16 cm。 同样、当我测试原始 ADC 数据采集演示时、测得的距离延长了约5cm。 是否有任何方法可以解决此问题?
谢谢、
Yun
您好、Yun、
差异通常由射频天线不匹配引起。 我们在 SDK1.1的 MMW 演示中提供了范围偏置补偿。 遗憾的是、它未在14xx 高精度演示中实现。
现在您可以在已知距离(1-2米)处设置角反射器或金属板。 测量该值并获得距离偏置。 手动减去偏置或更新高精度可视化工具以显示正确的值。 很抱歉给您带来不便。 我们将在未来的高精度实验室版本中考虑对其进行更新。
此致、
Michelle