请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
我想将线性调频脉冲数设置为小于16。 对于我的特定用例、假设为8。
从框架配置 dosy 文件中、我知道任何帧的值都不应大于16。 我浏览了 MMW 演示代码、发现这一限制仅是由于我的多普勒窗口中的限制。
在我修改的代码中、我修改了此条件检查、并且能够使用8个线性调频脉冲运行。
我的问题是、在硬件方面还是在软件方面有其他限制、将线性调频脉冲数限制在16以下? 速度分辨率明显下降的情况。
提前感谢、
Santhana Raj