This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642:是否使用高频滤波处理 ADC 原始数据

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656591/awr1642-awr1642-whether-adc-raw-data-is-processed-with-high-frequency-filtering

器件型号:AWR1642

您好!

  我已阅读以下链接中的内容:

  e2e.ti.com/.../631210

 1) 1)在此链接中、Raghu 说"obj->ADCdataBuf 是没有任何处理的原始数据", 是否需要 使用高通滤波器处理原始数据?

 2) 2) configration "profileCfg"中的参数"HPF1"和"HPF2"是什么意思?这些参数在处理过程中的作用是什么?

  提前感谢、

  此致、

  按比例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rata 您好!

    A1:ADCDataBuf 是筛选过程后的原始数据。 请参阅以下帖子中接收器链中的滤波器块
    e2e.ti.com/.../623119

    A2:您可以查看以下帖子、了解这些参数对检测的影响。
    e2e.ti.com/.../2281120

    谢谢、
    Raghu