尊敬的支持人员:
我们将 LDC1312用于重量感应、使用2个线圈:电芯和基准线圈。
主要思路是始终使用它们之间的电感差来估算重量。
金属目标放置在电池线圈顶部、参考线圈顶部"没有"金属。
我们的问题是、不同器件上的电感值差异很大。
例如、在我的原型上、只要我的员工估计~4000、我就会看到以十进制形式显示的~200。
我们在微控制器中刷写的二进制文件是相同的->配置是相同的。
唯一的区别是 C 储罐的值不同。 它们在额定情况下是相同的、但其值在声明的精度内可能会有所不同。
我在调查错误时感到困惑、因此请提供帮助。
这里是一段代码、用于进行配置。 我认为一切都应该明确。
{LDC13xx16xx_CMD_REF_COUNT_CH0、0xFFFF}、 {LDC13xx16xx_CMD_REF_COUNT_CH1、0xFFFF}、 {LDC13xx16xx_CMD_OFFSET_CH0、0x0000}、 {LDC13xx16xx_CMD_OFFSET_CH1、0x0000}、 {LDC13xx_CH0、0x400} {LDC13xx16xx_CMD_SETTING_COUNT_CH1、0x0400}、 {LDC13xx16xx_CMD_CLOCK 分频器_CH0、0x0000}、//旁路分频器 {LDC13xx16xx_CMD_CLOCK 分频器_CH1、0x0000}、 {LDC13xx_CMD_CONFIG 、0x0000_LDC13xx_RTO_CL_CL_CLMx、 {LDC13xx_RDD_CL_CL_CL_CMUX_CLMx }、{LDC13xx_CL_CLM16xx}、0x000_CL_CL_CL_CL_CL_CL_RDD_CL_CL_CL_CLM16xx // {LDC13xx16xx_CMD_DRIVE_CURRENT_CH1、0x0000}、//
由于我的微控制器上的 PWM 错误、选择在内部为 CLKIN 引脚计时。
谢谢!