This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:电路板上无 START、STOP 和 COMPIN 信号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654007/tdc1000-gasevm-no-start-stop-and-compin-signals-from-the-board

器件型号:TDC1000-GASEVM

在过去的两周里、我一直在使用 TDC1000-GASEVM 板以及200kHz 传感器。 到目前为止、我从传感器和电路板获得了令人满意的回波和读数、但从两天以来、我突然无法在 DSO 上获得 START、STOP 和 COMPIN 信号。 我假设电路板上出现了故障。 如果有任何帮助或指示、我们将不胜感激。  

我已经将当前在板上运行的配置文件放在下面的这里。

TDC1000_Config0 AF
TDC1000_Config1 40.
TDC1000_Config2 00
TDC1000_Config3 01
TDC1000_Config4 1F
TDC1000_TOF-1 E4
TDC1000_TOF-0 1E
TDC1000_Error_Flags 00
TDC1000_Timeout 3F
TDC1000_Clock_rate 00
TDC1000_Conts_Trigger 01
TDC7200_Config1 00
TDC7200_Config2 00
TDC7200_Interrupt_Status 00
TDC7200_Interrupt_Mask 00
TDC7200_Coarse_Cntr_OV_H FF
TDC7200_Coarse_Cntr_OV_L FF
TDC7200_Clock_Cntr_OV_H FF
TDC7200_Clock_Cntr_OV_L FF
TDC7200_Clock_CntR_Stop_Mask_H 00
TDC7200_Clock_CntR_Stop_Mask_L 00
TRIGGER_UPDATE_FREQ 0000
TDC_AVG/STDEV_NUM_ELEMS 000a
SAVE_graph_data_TO_file 00
flow_mode_select 00
Y-SCALE_CENTER 0032
X-SCALE_RANGE 0032
测量_RTD1 00
SAVE_RESULT_REGR_TO_FILE 00
graph_multi_stops 00
TDC_SELECT 00
TEMP_RTD_SELECT 00
TEMP_RTD_MODE 01
TEMP_AVG/STDEV_NUM_ELEMS 000a
Save_TEMP_DATA 00
graph_YMAX_data 00000000004C4B40
graph_YMIN_DATA 0000000000030D40
TDC1000-HV_DRV_EN1 01
TDC1000-HV_DRV_EN2 01
HV_DRV_EN1_PERIOD 0037
HV_DRV_EN2_PERIOD 0037
ENABLE_POWER_CYCLE 00
CLK_FREQ_(1-16MHz) 12.800000
CLK_SOURCE _SEL 01
CPU_CLK_FREQ 09
CPU_CLK_EN 00
TDC1000-HV_BST_PWR_EN 01
HV_BST_PWR_EN_PERIOD 0000
FWD2REV_FLOAD_DELAY 0000
TDC1000-IMPE_MATCH_EN 00
ENABLE_UART_STREAM 00
ENABLE_MSP430TIMER_TDC 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    配置看起来正常。 寄存器配置或电路板/传感器设置在工作时间和现在之间是否有任何变化? 您确定 TDC1000正在接收来自 TDC7200的触发信号吗? 我的第一步是在您启动新测量时检查是否存在触发信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就寄存器配置和传感器设置而言、没有任何变化。 我还没有检查来自 TDC7200的触发信号、马上就会检查。 我希望电路板能正常工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    TDC1000在开始新测量后从 TDC7200接收切换触发脉冲(0和3.2V)。 经过一些探测、我还发现 TDC1000上的 VDD 信号约为3.8V、而 TDC7200上的 VDD 信号约为3.2V。 此外、COMPIN 显示的恒定电压为1.8V、START、STOP 引脚未显示任何内容。 即使我使用模式0 (反射/回波)与一个换能器和一个反射表面一起工作、也会持续发生同样的情况。

    此致、
    Akshay