This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:尽管 LED 为绿色和蓝色、但我的摄像机无法在 Voxel Viewer 0.7.0中进行流处理

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656377/opt8241-cdk-evm-my-camera-can-not-do-streaming-in-voxel-viewer-0-7-0-although-the-leds-are-green-and-blue

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

电路板上的 LED 为绿色和蓝色、但在 Voxel Viewer 中开始流式传输时、错误日志文件为:

("错误:USBIO:控制传输问题")

("ERROR:VoxelUSBProgrammer:Could not read register for address 0x5c65")  ("error:VoxelProgramrBase:Could not read register for address 0x5c65")  

("ERROR:VoxelUSBProgrammer:Could not read register for address 0x5c66")  ("error:VoxelProgramrBase:Could not read register for address 0x5c66")

 ("ERROR:VoxelUSBProgrammer:Could not read register for address 0x5c61")  ("error:VoxelProgramrBase:Could not read register for address 0x5c61")

 ("ERROR:VoxelUSBProgrammer:Could not read register for address 0x4e04")  ("error:VoxelProgramrBase:Could not read register for address 0x4e04")

 ("ERROR:VoxelUSBProgrammer:Could not read register for address 0x4b04") ("error:VoxelProgramrBase:Could not read register for address 0x4b04")

每次更改右侧面板上的参数时、都会出现一个错误面板。 例如,如果我更改帧速率,则会显示“无法将帧速率设置为...”。

请告诉我如何修复设备。

此致

Vinh Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的直流电源是否也已插入? OPT8241-CDK-EVM 需要 USB 和直流插头电源。 如果二者均已连接、请使用设备管理器(如果是 Windows)进行检查、或执行'lsusb'以确保正确枚举 ToF 板。