This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:完全设置?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656120/iwr1642-full-setup

器件型号:IWR1642

要使用和评估76GHz 至81GHz 传感器的数据、完整设置需要哪些软件、Booster Pack、评估板或其他任何资源?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    您只需要 IWR1642BOOST 和适当的5V 电源。


    谢谢、
    Akash