This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:加热器功能

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656214/hdc2010-heater-function

器件型号:HDC2010

尊敬的:

您是否有任何建议?加热器调谐时间有多长?

此致、

梁显明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    如 HDC2010数据表中所述、当湿度传感器暴露在冷凝条件下(液体形式的水)时、加热器用于干燥湿度传感器。 时间的长短取决于可以监测到的冷凝程度、读取湿度水平。
    当 RH 为高电平(>90%--100%)时、启用加热器、并在加热器恢复到预期水平(例如<80%)后将其关闭。

    它最终是主机和传感器之间的系统实现。

    此致、
    何塞