This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75C-Q1:复位释放后的串行总线访问时序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655211/tmp75c-q1-serial-bus-access-timing-after-reset-release

器件型号:TMP75C-Q1

尊敬的支持团队;

初始时、我们需要由 MCU 写入阈值。

从上电复位到串行总线访问是否有任何等待时间?

如果我们需要它、我们需要等待多少时间?

此致、

 山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-san、您好!

    一旦 Vs 引脚达到稳定、有效的电源电压、器件将准备好进行通信。 首次温度结果将在加电后大约30ms (转换时间)内被读取。 如果您想指定一个等待时间、任何超过30ms 的时间都将过长。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ren-San:

    请您快速 回复。

    我理解您的答案。

    谢谢你。

    此致、

     山崎正山