This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:IWR1642的闪存

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655590/ccs-iwr1642-the-flash-for-iwr1642

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有疑问,开发板的闪存已过时,然后我们的新板将替代 Cypress S25FL0系列 SPI 闪存(型号:S25FL064L)。
但闪存无法连接。
如何设置?
如果我们无法更换闪存、我应该如何处理新电路板?
是否有任何其他适用的闪存?

此致、

TIGE-Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    我已经问过一位同事这方面的问题、我会告诉你他说的话。

    在此之前、我建议查看毫米波 DFP 版本说明的第5页和第6页、了解有关外部闪存的更多信息。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    以下器件已确认与 IWR1642兼容:

    •MX25U1633FZNQ - 16MB、1.65V - 2.0V、WSoN (6x5mm)、-40至+125摄氏度
    •MX25V1635FZNQ - 16MB、2.30V - 3.6V、WSoN (6x5mm)、-40至+125摄氏度
    •MX25V8035FM1Q - 8MB / 2.30V - 3.60V /四通道 SPI (104MHz)/ 8 SOP /-40°C 至125°C



    谢谢、
    Akash