This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:PCB 布线的总寄生电容

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655543/fdc2114evm-total-parasitic-capacitance-of-pcb-traces

器件型号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2114

您好!

要设置正确的 LC 振荡器谐振频率、我需要知道 PCB 布线的总寄生电容。 在 FDC2114的数据表中、我发现引脚为4pF、但在 FDC2114 EVM 的数据表中、找不到其他寄生电容。  

您知道在哪里找到这些值吗?

提前感谢、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、

    遗憾的是、我们没有 PCB 布线的寄生电容。 如果您想知道、您需要对其进行测量。

    一般而言、选择具有高自谐振频率(fsensor < 0.8 * fsr)的电感器并避免走线过长应降低寄生电容。

    最棒的
    Jiashow
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、

    事实证明、我们确实有信息。 总电容约为52pF (LC 振荡电路中的电容为33pF +走线电容为15pF +引脚电容和键合电容为4pF)。

    最棒的
    Jiashow