This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP123:电源后的第一个有效数据输出时序

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655525/tmp123-first-effective-data-output-timing-after-power-supply

器件型号:TMP123

您好!

电源后的第一个有效数据输出时序

1)在 VDD 电源之后、第一个温度转换数据是否有效?

 在 VDD 电源供电后、第二次转换的数据是否会生效?

2)在 VDD 电源之后、CS 是否可以将"H"电平保持320ms、然后 CS 设置为"L"、并且可以通过读取转换后的数据来读取有效的转换数据?
*我们指的是图3中数据表中的数据读取时序。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、cafain、

    第一个转换应该是有效数据。 您是否发现问题? 电源干扰或异常电压斜坡可能会损坏首次转换。

    2.是的、我认为您的理解是正确的。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ren-San

    感谢您的快速支持。

    在向 TMP123提供 V+电源后、在以下条件下从 TMP123读取温度数据。
    即使室温没有变化、温度数据也存在很大差异。

    ・℃打开电源后、等待大约500ms、并通过 SPI 通信读取 TMP123、您可以读取大约20 μ A 的电流。
    ・℃打开电源后、等待大约800ms、通过 SPI 通信读取 TMP123、您可以读取28 μ A (室温)。

    ℃器件显示为226.375 μ s。
    在实验中、已确认上电后的时间会影响数据。

    是什么导致温度数据差异很大?
    我期待你的建议。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、cafain-san、

    您能给我展示一下通信的示波器图片吗? 我尤其想看到226 μ°交易。

    谢谢、