请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好:
由于 AWR1243只能支持0°/180°,的相移、因此 每个 TX 的 PF_TX_PHASE_SHIFT (在 SPI 命令的 AWR_PROFILE_CONF_SET_SB 内容中)只能为0?或32
有人提到 AWR1243p 可以支持5°相移、这是否意味 着 AWR1243p 包含每个 TX 的实际6位相移? 这是 AWR1243和 AWR1243p 之间的唯一区别吗?
从何处获取 有关 AWR1243p 的官方文档?
谢谢!
Tom