This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:HDC2010温度和湿度感应精度

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655438/hdc2010-hdc2010-temp-and-humidity-sensing-accuracy

器件型号:HDC2010

尊敬的:

您是否有任何有关芯片和芯片之间温度和湿度输出数据一致性的数据?

我们发现、在2个 HDC2010湿度数据输出之间有8%的 RH 增量。 它们放置在同一位置、没有外壳、直接感应环境。

此致、

梁显明

2018年1月11日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    如您所知、数据表中列出的最大 RH 精度为+/-3%。 因此、8%的增量显示其中一个器件违反了规范。

    RH 偏移超过3%的原因有很多、其中一些列在数据表的第5页-脚注(11):
    '建议的湿度工作范围为0°C 至60°C 时相对湿度(非冷凝)为20%至80%(相对湿度) 超出这些范围的长时间运行
    可能会导致传感器读数发生偏移、恢复时间较慢"

    同一页脚注(12)中也列出了其他内容
    "典型条件(30°C 和20%至50% RH)下因老化效应而产生的漂移。 该值可能会受到灰尘、蒸发溶剂、
    释气胶带、粘合剂、包装材料等"

    请务必阅读下面列出的应用手册。其中介绍了湿度传感器的正确存储和操作指南。
    湿度传感器:存储和处理指南--> www.ti.com/.../snia025

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    感谢您的解释。 因此、如果湿度超出范围(20%~ 80%)、最大值是多少 相对湿度百分比 Δ 值? 您的规格没有此类数据可供参考。

    此致、

    梁显明

    2018年1月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    无法引用实际的最大增量,因为它将取决于各种因素,如达到的温度(>80C)和曝光时间。 此外、如果传感器暴露于冷凝环境中、RH 值可能会很高、但传感器应在暴露于正常条件几个小时后恢复其精度。