This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:浸金

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655506/awr1642-immersion-gold

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:TIDA-01570

你(们)好

我对 TIDA-01570文档有疑问, EVM 的天线表面是否使用浸金 工艺?

 浸金的厚度是多少?

此致、

Monicae2e.ti.com/.../Automotive-77GHz-Radar-Reference-Design-With-Object-Data-Output-Over-CAN_2D00_FD_08FF_tidudq6_09FF_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monica、

    对于所有毫米波应用/设计、建议使用浸渍滑片/OSP 表面抛光工艺、因为损耗属性更低、黄金/ ENIG 工艺的损耗更高。 银合金是非常好的导体、靠近铜的导体。

    黄金的导电性低于铜、因此使用此镀层会导致导体损耗的降低、客户根据其应用进行称重这种损耗是可以接受或不接受的、并根据需要做出的决定。

    当 PCB 暴露于含水分的环境中时、会看到氧化物、您会看到变色。 但这不应影响毫米波频率性能。
    大多数情况下、实际的产品板将位于盒子/外壳/冗余盒内、因此不应成为问题。

    我们没有天线表面采用浸金工艺的 EVM/TIDA。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu,

    感谢您的回复、这对我非常有帮助、现在我想知道浸渍滑板的厚度。

    谢谢、
    Monica