请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件: IWR1443
当我将 IWR1443BOOST 与无人机高度演示配合使用时、遇到了一些错误。 当我启动 GUI 并单击“开始”按钮时,IWR1443仅传输一组数据,仅显示一次, 然后 IWR1443停止工作,LED DS3亮起。 我已查看名为 IWR1443评估模块(IWR1443BOOST)毫米波传感解决方案用户指南的 PDF 文件。 在"说明"的第17页中、显示"GPIO 为 logic-1时、LED 亮起"。 我想知道 IWR1443或 GUI 软件会发生什么错误。