This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:如何仅通过 FDC2214传感器的所有通道来激励一个定制电容传感器?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654314/fdc2214-how-can-i-excite-just-one-custom-capacitive-sensor-with-all-channels-of-a-fdc2214-sensor

器件型号:FDC2214

您好!

我需要将定制电容式传感器连接到 FDC2214 CI 的所有通道、以4种不同的频率对其进行激励。 如何处理 其他电路不会并联? 如果我只使用一个通道、我可以使用一些开关来切断它们吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    请记住、传感器不能同时连接到多个通道。 您可以考虑使用多路复用器来选择所需的通道。  

    或者、如果您的应用允许、将四个相同的传感器连接到每个通道可能是一个更简单的选择。

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiasho、您好!

    是的、使用四个相同的传感器是我考虑使用的一种可能性。
    但是、如果我使用多路复用器选择所需的通道、那么通过多路复用器传递测量的信号会损坏测量的信号吗?

    最棒的

    佩德罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    多路复用器不应损坏信号。 请确保多路复用器具有低串联电阻、低电容和高带宽(比传感器频率高10倍)。 这将确保您的信号不会被稀释。

    最棒的
    Jiashow
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiasho、您好!

    对于项目来说、在不同频率下使用相同的电容器是理想的。 您能告诉我一些具有这些功能的德州多路复用器吗? 最大激励频率为9MHz。

    最棒的

    佩德罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    我已根据 此处的标准筛选了搜索、您可以浏览这些器件并选择最适合您的应用的器件。

    谢谢、

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiasho、您好!

    非常感谢您的关注和支持。

    谢谢、

    佩德罗