This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:OPT8241中的定制软件?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655548/opt8241-cdk-evm-custom-software-in-opt8241

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

我知道有 Voxel SDK、但是否可以在 OPT8241-CDK-EVM 随附的处理器中包含自定义处理(主要是抗噪声和中位滤波器)?

我想在中间没有计算机的情况下实时获得一个经过录制的视频流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您是指 OPT9221、它是一个 ASIC、而不是 MCU。  如果您是指 Cypress FX2、则可以在顶部添加您自己的固件、但我认为它没有足够的 CPU 带宽来处理大量筛选工作。  FX2固件代码 在此处提供

    或者、您可以将 FX2替换为更强大的 MCU、该 MCU 能够通过 USB (作为 UVC 或 libusb)传输数据、也可以作为图像处理器。