This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63LM64LM96X63EVM:只有 LM63在 LM63LM64LM96X63EVM 上正常工作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63LM64LM96X63EVM, LM63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655606/lm63lm64lm96x63evm-only-lm63-functional-on-lm63lm64lm96x63evm

器件型号:LM63LM64LM96X63EVM
主题中讨论的其他器件: LM63

您好!

我只能让 LM63传感器在 LM63LM64LM96X63EVM 上工作。 选择其他一些传感器时、不会从卡上的 MCU 发送 I2C 数据。

此致

Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    很抱歉、您必须遇到此问题。 请问您的机器使用的是什么操作系统? 此 GUI 软件仅设计为 Windows 7;但是、我最近更新了此软件以与 Windows 7或更高版本兼容。

    我将向您发送一个朋友请求、以便您可以私下向我提供您的电子邮件。 我将通过框向您发送更新的 GUI。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    我使用的是 Windows 10。

    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    好的。 这是有道理的、固件和 LabVIEW 运行时引擎在 Windows 10上不工作。 我向您发送了一个朋友请求。 请接受并向我提供您的电子邮件。 我将向您发送下载最新软件的链接。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已完成!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    刚刚通过 Box 向您发送了下载文件的链接。 我将关闭此主题。 感谢您与我们联系。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我将尝试更新的 GUI。