This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:距离分辨率、最小距离

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655541/awr1642-range-resolution-the-minimum-distance

器件型号:AWR1642

您好!

测试 AWR1642 EVM 时 、距离分辨率为1.5cm、因此最小距离为30cm 、EVM 在30cm 以内找不到物体、

那么、最小距离和距离分辨率之间的关系是什么? 有没有关于它的公式?

我还想知道 AWR1642的最小距离。

此致

Monica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monica、

    它应该能够检测30cm 处的物体。
    您是否可以向我们发送您已对 EVM 进行编程的配置?

    -Raghu