This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:用于远程温度传感器的应用电路

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35, LMT01, TMP107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655220/lm35-application-circuit-for-remote-temp-sensor

器件型号:LM35
主题中讨论的其他器件: LMT01TMP107

您好!

在数据表第16页中、有3种远程温度传感器、问题如下:

这些 电路可测量 高达40°C 的温度、  限制是什么?

2.如果我需要测量高达100°C 的温度、应该如何进行更改?

3.   在应用中,接地传感器类型与以接地为基准的输出类型之间有何差异?

图16所示、传感器输出电压测量值为200欧姆? 工作原理是什么?

非常感谢!!

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C.T.、

    我很快就会回来。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.

    1.如果您查看图5、您将看到不同 Iout 的电源要求。 在40C 时、Iout~400mV/200ohm=2mA。 根据该图、您需要 LM35上的 Vs 最小值为~3.6V。
    但是、从第6.3节中可以看出、LM35的建议 Vs、min 为4V。 现在2mA 的 Iout 在200顶部电阻器上产生0.4V 的压降。 堆栈的最小电源为4V+0.4V=4.4V。 该示例使用5V 来具有一定的裕度。 本示例中的6.8k 应仿真 LM35等效电阻、以便可以在顶部的200欧姆电阻器上镜像 Iout。 6.8k 远高于200欧姆、因此您可以很好地估算电流。 控制 Iout 是这里的关键。 负载调节为3mV/mA、因此如果您具有更多的 Iout、LM35将具有更大的误差。

    2.对于100C、我将把200欧姆电阻器换成500欧姆电阻器。 这样 Iout 就保持不变。

    3."接地传感器"在堆栈的低侧使用 LM35、"接地输出"在高侧使用 LM35。 如果您的感应仪表已接地、那么如果您的感应电阻器也已接地、则更容易测量输出、如图17所示。 低侧200欧姆是您的感应电阻器 BTW。

    图16显示了处于电流模式的 LM35。 LM35 Vout 在底部200 Ω 上产生电流、该电流在顶部200 Ω 上镜像。 现在、您可以测量顶部电阻器上的压降以间接感应 LM35 Vout。 这减少了远程操作的引脚数(不再需要 OUT 引脚)。 将其可视化的方法是将 LM35替换为6.8k 电阻器。 顶部分支与底部分支上的电流相同。

    您是否考虑了 TMP107或 LMT01?  

    这些器件需要3根导线(Vs、GND 和数字输出)。 TMP107为 UART、LMT01为脉冲计数。
     
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    明白了、这是非常详细的解释、感谢您的大力支持!

    我将考虑您提到的器件、非常感谢。

    C.T.