This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:对于测量高达800A 的直流电流、建议使用哪种霍尔 IC?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD205, DRV425-BUSBAR-EVM, DRV425, OPA320, TIDA-00218, DRV5053, DRV5055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653982/drv425-for-measuring-dc-current-up-to-800a-which-hall-ic-be-recommended

器件型号:DRV425
主题中讨论的其他器件:TIPD205、OPA320TIDA-00218DRV5053DRV5055

您好!

我想测量电源电池的直流电流,电流将高达800A、TI 是否有解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zehua、
    DRV425是一款磁通门器件、与霍尔传感器类似、但通常更敏感。 因此、我们找到了一种使用 DRV425测量大直流电流的好方法、方法是将其中的两个插入铜(或其他导电金属)汇流条中。 这里有一个 TI 参考设计解释了该理论:TIPD205。 此外、您还可以使用 DRV425板获取 EVM 套件、并使用铜质汇流条和安装硬件来评估开箱即用的高达100A 的电流(DRV425-busbar-EVM)。
    当然还有其他选项、但请查看这一个选项、并告诉我们您是否有兴趣或者我们是否应该为您的应用启动另一条路径!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason,
    非常感谢您的快速响应。
    我已经阅读了 TIPD205的解决方案,恐怕我不能接受这个解决方案,它使用2*DRV425+1*OPA320,它太贵了。 对于总体解决方案、我的 taget 价格约为2.5$。 TI 可以有更便宜的选择吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehua、

    一种更便宜的方法是使用我们的线性霍尔传感器之一、并使用 B =(µ0 * i)/(2 *π* r)来计算电线在特定距离处的电流。  您可以使用 TIDA-00218等集中器 、但这可能会使传感器饱和。  您需要校准霍尔传感器、因为它们不像磁通门器件那样精确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier,ä nier 您好

    TIDA-00218用于测量交流电流、它能否测量高达800A 的直流电流? 您对此应用有什么应用手册吗?  

    非常感谢 !  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zehua、

    霍尔感应元件不是变压器、因此适用于直流。 对于您的成本限制、这将是我们的选择。 您将需要根据您的机械设计更改灵敏度。 您很可能不需要集中器、但需要针对 DRV5053的增益进行校准、您可以评估我们现在正在进行采样的新 DRV5055。