This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT86:TO92封装的引线长度会影响什么?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655107/lmt86-lead-length-of-to92-package-affects-anything

器件型号:LMT86

大家好、

一般来说、TO92封装的引线长度是否会影响任何东西?

如果铅被切割并且长度变得较短、那么它似乎会影响某些东西、例如热导等等。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki、

    如果您从散热角度考虑影响、则必须考虑热阻抗变化。  如何改变

    物理材料长度会影响热传导? 它是否使热量传递等变得更容易?  热传递有三个分量:传导、对流和辐射。  

    如果您的热源位于 PCB 上、则缩短引线会使器件更靠近热源、从而减少热梯度。  

    如果热源是空气、缩短引线可能会减小 热感应的净表面面积、因为金属引线是器件的主要传导模式。  

    铜的导电性是模塑化合物的300倍。

    开尔文