This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:适用于 BSD 应用的 AWR1443

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655038/awr1443-awr1443-for-bsd-application

器件型号:AWR1443
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

你(们)好  

我们计划将 AWR1x 系列传感器用于盲点检测应用。 需要帮助以确定 AWR1443或 AWR1642更适合这种情况。  

要求:

  • 范围:30米。
  • 距离分辨率:0.04米  
  • 需要实施群集、跟踪和抑制算法。

此致、

Ajaypal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ajaypal、

    由于您的目标是具有用于群集的算法的超短距离应用、跟踪和抑制 AWR1642将是最佳选择。 AWR1642具有 Cortex R4和集成 C674x DSP。 它还具有1.5MB 的片上存储器、可供客户使用。

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Raghu。