This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642上 CAN-FD 的位速率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655224/awr1642-bit-rates-of-can-fd-on-awr1642

器件型号:AWR1642

您好!

AWR1642支持的 CAN-FD 的位速率是多少?
我无法从数据表中找到比特率。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomo、

    TRM http://www.ti.com/lit/swru520中对此进行了说明
    DCAN 支持高达1Mb/s 的数据速率、MCAN (CAN-FD)支持高达10Mb/s 的数据速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    根据规范,CAN-FD 支持高达8Mbps 的速率。
    这是因为与 CAN 不同,我们最多可以发送64个数据字节,而 CAN 只能发送8个字节。

    -Raghu