This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:MMWAVE_Demo_Visualizer 1.0.0

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655108/ccs-awr1642-mmwave_demo_visualizer-1-0-0

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   在 Windows 10中安装 ccs7.2.0吗?MMWAVE_Demo_Visualizer 1.0.0  可以平稳运行、图片可以实时显示结果。 配置计算机需要什么?我的计算机无法实时刷新下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    CCS 7.2.0可安装在 Windows 10计算机上。 毫米波演示可视化工具在 Chrome 浏览器上效果最佳。 您使用的是什么浏览器?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我 直接打开  MMWAVE_Demo_Visualizer 1.0.0 软件。我不使用浏览器。我怀疑我的计算机配置太低。如果 可以使用浏览器打开软件,如何打开软件。我 直接按如下方式打开它:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您也可以离线打开该通路器。 但为了获得良好的绘图性能、建议使用 Chrome 浏览器。

    -Raghu