This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:计算速度分辨率的公式

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655100/awr1642-the-formula-computing-velocity-resolution

器件型号:AWR1642

您好!

在项目 MMW_DSS 中、距离分辨率公式如下:

 dataPathObj->rangeResolution = MMWDEMO_speed_for_light_in_meter_per_sec * profileCfg.digOutSampleRate * 1e3 / (2 * profileCfg.freqSlopeConst *((3.6*1e3*900)/ (1U <<26))* 1e12 * dataObj->numRangePathins;

但未给出计算速度分辨率的公式。 要计算以米/秒为单位的速度、应采用什么公式?

提前感谢

此致、

按比例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、

    您可以查看白皮书   和标题为"垂直度分辨率"的部分。

    此致

    Anil