This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:距离测量误差

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655032/awr1443boost-distance-measurement-error

器件型号:AWR1443BOOST

您好!

我测试了 ADC 数据采集演示、距离测量误差约为5cm。 是否有任何方法可以提高精度? 是否可以实现毫米级精度?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yun Lou、
    论坛上已经回答了有关亚毫米精度的类似文章:
    e2e.ti.com/.../618907

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    -Raghu