This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:mmWaveSensing估算 器生成的配置不起作用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654801/iwr1642boost-configuration-generated-by-mmwavesensingestimator-doesn-t-work

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

您好!

我使用 mmWaveSensing估算 器设计 IWR1642的配置并生成了一个 json 文件。 估算器的屏幕截图如下所示:

根据结果、我生成了以下配置文件:

sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 0 0
profileCfg 0 77 7 7.7 27.89 0 65.95 1 64 3126 0 10
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 128 0 200.0 1 0
guiMonitor -1 1 0 1 0 1 0
cfarCfg -1 0 8 4 0 5000
cfarCfg -1 0 8 4 0 5000
peakGrouping -1 1 1 1 63
multiObjBeamForming -1 1 0.5
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
离合器拆卸-1 0
扩展 MaxVelocity -1 0
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
sensorStart

但是、DSS 抛出错误"Error: MMWDemoMSS mmWave Configuration Failed [错误代码-203685678]"。  

您可以检查一下并给我一些建议吗?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    遗憾的是、并非所有配置都受标准毫米波可视化工具支持、因为它们比可视化工具支持的配置更复杂。

    您在哪里收到此错误? 它似乎是 MSS 错误、而不是 DSS 错误?


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akash:

    感谢你的帮助。 我想我已经解决了这个问题。 我需要做一些小改动以使其正常工作、例如将样本数和线性调频脉冲环路数设置为2的幂、并相应地调整其他变量。

    谢谢、
    James