This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642:BPM - MIMO

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653990/awr1642-awr1642-bpm-mimo

器件型号:AWR1642

您好!

在 BPM - MIMO 中 ,这些相位是否   仅 为0º 和 180º ?  这些相位可以  是45º 、 135º 或 其他相位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    BPM - MIMO 中的相位只能为0和180。  我们不能有任何其他相位。

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如何 解释  配置? 显示如下:

    谢谢!