This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:关于原始 I/Q 数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654684/iwr1443boost-about-raw-i-q-data

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

 

关于 IWR1443BOOST 上的 I/Q 数据、我的客户提出了一些问题。

 

(问题)

(1)此 EVM 能否捕获原始 IQ 数据? (不带处理过滤器)

(2)如果是、它可以输出多少个采样率?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    我建议您在毫米波 SDK 文件夹 C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/demo/xwr14xx/capture/docs/doxygen/html 中查看捕获演示的文档

    要回答这两个问题、我可以确认 EVM 确实捕获了原始 IQ 数据、并且 ADC 采样率完全可以根据 Doxygen 中的说明进行配置。 我还建议查看以下毫米波传感估算器: dev.ti.com/.../


    谢谢、
    Akash