This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:有关干扰消除功能的问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654791/awr1642boost-questions-about-clutter-removal-function

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

 我阅读了以下链接中的内容:

  e2e.ti.com/.../2363042

在此链接中、Anil 说 "另一种可行方法是使用 SDK 1.1中提供的杂波消除功能。  请注意、只有在雷达和杂波静止且目标正在移动时、它才起作用。 '.如果雷达和目标都在移动,但  它们是相对静态的,那么在这种情况下,杂波消除功能是否起作用?

提前感谢。

此致、

按比例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rata、

    在这种场景中、干扰消除算法将失败、因为它所做的只是从帧中移除平均线性调频脉冲。 换言之、将移除与雷达保持静止的所有物体。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:
    也就是说,如果雷达和物体相对静止,物体将被清除。对吗?

    此致、
    按比例