This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:光导管

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653904/opt3001-light-pipes

器件型号:OPT3001

您好!

介绍了28页的数据表、

为什么我们不能将光管与任何环境光传感器配合使用?

是否会出现任何问题?

此致、
itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itabi:

    您一定可以将光管与我们的环境光传感器配合使用。 数据表中的注释只是一个警示性声明、在使用光导管时、建议充分了解其属性、设计和其他注意事项。

    有一些匹配的注意事项、例如确保光源的辐射模式与光管的接受模式角度相匹配、以实现最佳传输。  公共域中有一些您 可以阅读的文字。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar-San、

    感谢你的答复。
    我理解了内容。

    此致、
    itabi