This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST:关于 MmwDemo_rangeBiasRxChPhaseMeasure 函数的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654258/awr1642boost-awr1642boost-problem-about-the-function-of-mmwdemo_rangebiasrxchphasemeasure

器件型号:AWR1642BOOST

您好:

 我正在尝试了解 函数 MmwDemo_rangeBiasRxChPhaseMeasure()。我 已经了解如何计算 Rx 通道增益/偏移,但我不理解原因。 我想知道 该算法的一些信息。 有人能给我一些支持吗?

提前感谢、

按比例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rata、

    我已要求 AWR 团队查看您的查询。 周一的某个时候、有人应该为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、  

    我们可以支持您的查询。 让我们知道问题是什么。  

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我想知道 计算 Rx 通道增益/相位的基本原理。我了解了校准过程、但我不知道该过程为什么可以实现 Rx 通道增益/相位补偿、您能给我一些技术支持吗?

    此致、

    按比例

    •  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rata、

    要使用 Rx 通道增益/相位补偿、您可以按照 mmwave_sdk_user_guide.pdf (第6节)中的说明进行操作。 8.距离偏置和 Rx 通道增益/偏移测量与补偿。) 。 您也可以查看(C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html)并搜索相同的章节标题。

    请告诉我这是否能回答您的问题。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:
    我已经阅读了上面提到的说明、这些说明介绍了校准过程。但我想知道算法的理论基础。
    此致、
    按比例