This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851EVM:测试 EVM 需要注意哪些方面?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654923/ldc0851evm-what-can-we-pay-attention-to-test-evm

器件型号:LDC0851EVM
主题中讨论的其他器件:LDC0851

降级:

我们将测试 EVM 和线圈的图片、如下所示。

直径为8mm、线圈上下有20个圆。

从测试结果可以看出、距离小于2mm、 返回差大于50%。

请 帮助提供一些建议、非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    使用 LDC0851、要获得最长的感应范围、您需要确保两个电感器都匹配良好。 对于绕线电感器、很容易出现会影响您的感应范围的失配、因此我们主要推荐使用基于 PCB 的电感器。 如果您希望实现绕线解决方案、我们建议测量两个电感器并对其进行调优、直到它们匹配。
    此致、
    Luke