This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91300:LMP91300SWIFEVM 错误检测

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654587/lmp91300-lmp91300swifevm-wrong-detection

器件型号:LMP91300

尊敬的 TI 团队:

我们使用您提供的光绘文件生成了 LMP91300SWIFEVM 和 LMP91300 NPN、在为微 MSP430F552XIPN 添加固件后、我们按照用户指南中的说明连接开发板:

2.3.设置

2.3.1.将 J1的引脚2连接到包含 LMP91300的电路板的电源线。
2.3.2将 J1的引脚3连接到包含 LMP91300的电路板的接地线。
2.3.3.使用连接到 J2的 USB 电缆将 LMP91300SWIFEVM 连接到计算机。
2.3.4.按照 LMP91300软件用户指南中的说明启动软件。

但 PC 返回一个错误,表明 未 检测到开发板。

我们使用 Mozilla 作为默认浏览器和 Win 10操作系统。 我们不知道应用程序是否仅适用于 Win XP 和其他浏览器。

可以帮帮我们吗?

此致、

Guillermo Peña í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否已将固件加载到 MSP430上? 我在另一个线程中包含了指令: e2e.ti.com/.../624328

    适用于 MSP430F552XIPN 的固件:FirmwareDownloader.zip
    将 zip 文件中包含的"islmp91300_RV_strm.txt"加载到 MSP430上以与 GUI 通信

    如果上述步骤未完成、则 GUI 将无法识别电路板。

    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已将固件加载到 MSP430上。

    我已经解决了这个问题。 我必须在 Windows 中禁用已签名的驱动程序、在此之后、我可以添加控制驱动程序、并且器件工作正常。

    谢谢。

    此致、

    Guillermo Peña í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫、您好!
    感谢您的解决方案回复! 我将继续并关闭该线程。
    谢谢!
    Luke