This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:传感解决方案 EVM GUI 软件能否与多个 EVM#39通信

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654635/fdc1004evm-can-the-sensing-solution-evm-gui-software-to-talk-to-multiple-evm-s

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

我已经下载并安装了 TI 在 FDC1004EVM"工具/软件"选项卡上提供的"传感解决方案 EVM GUI"。

我有两个 FDC1004EVM 板、我可以一次从两个板上读取固体数据。

当我插入单个 EVM 板时、它会显示在 COM3窗口的器件管理器中。  我可以从中读取。  一切都很好。

当我将第二个板插入第二个 USB 端口时、我可以在设备管理器中看到这两个板。  1个在 COM3上、另一个在 COM4上。

我仍然可以从 COM3 EVM 读取并做出相应的响应。  我看不到有办法要求 GUI 选择 COM4板、我也看不到启动 GUI 的第二个实例。  是否有任何方法可以使用 GUI 同时连接多个 EVM 板?

如果不是、有人知道 Arduino 库是否支持 FDC1004芯片/EVM 板?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    遗憾的是、我们的 GUI 不支持多个 EVM、而且我们没有用于 FDC1004 EVM 的 Arduino 库。

    最棒的

    Jiashow