This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR14xx 天线匹配

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1642, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654162/iwr1443-iwr14xx-antenna-matching

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件:AWR1642IWR1642

大家好、团队、

您能否提供 TX/RX 驱动器/LNA 天线之间的建议匹配?

显然、情况越好、但由于我们所讨论的 BW 非常广泛、因此有助于获得指导。

我想、如果我们有 EVM 的史密斯圆图/S 参数、这将会有所帮助。

  • 您可以共享此信息吗?

特别值得一提的是、了解您建议天线之间的隔离级别也很有趣。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、

    我已将您的问题提交给我们的射频专家、该专家将在下周的某个时候为您解答。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加硬件设计指南中介绍了器件焊球到 L1焊盘、接地共面波导、L2 GND 孔的特殊阻抗补偿以及天线带状线。   

    RF-Tx 到 GPCW 到天线的阻抗设计为50欧姆、而天线到 GPCW 到 RF-Rx 的阻抗设计也为50 ohms.e2e.ti.com/.../5460.HardwareDesignChecklist_5F00_V0p7fix_5F00_IWR1443_5F00_SWRR150.xlsx

    我们将向设计工程师索要仿真中的史密斯圆图、我们目前没有。   还随附了与 S11仿真和天线模式相关的天线信息。   

    e2e.ti.com/.../AWR1642_5F00_AWR1443_5F00_antennas_5F00_simulation2.pdf

    e2e.ti.com/.../6014.mmWave_5F00_hw_5F00_design_5F00_guide_5F00_rev_5F00_9.pdf

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其中一位射频/天线设计工程师提供了一张表征板的史密斯图示例。  AWR1642 (与 IWR1642相同)、Rogers R3003材料(用于表征、R4835用于 EVM 板) 、包括 L2阻抗补偿。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。

    日落