This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:FDC1004

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1184144/fdc1004-fdc1004

器件型号:FDC1004

您好论坛成员,继续询问: “FDC1004:帮助设计 TI 产品

在进行实验并在有目标和无目标的测量之间实现合理的变化后、可以检测树苗。

我们正在努力消除环境干扰、但没有成功、特别是人类与器 件的交互、我们已经应用了应用手册 SNOA926A 中所述的内容、但我们在没有屏蔽的情况下获得与应用几乎相同的结果。

我们将示波器的捕获与通道1上的 CIN4-FDC1004和通道2上的 SHLD2-FDC1004连接在一起、我们注意到信号并不完全相同、屏蔽实现方案对这个问题没有影响吗?

 

 

注:我们正在使用以下注册表配置:

MEAS1_= 752 2500

MEAS2_= 0 0

MEAS3_= 0 0

MEAS4_= 0

CONF_MEAS1 = 7C00

CONF_MEAS2 = 5C00

CONF_MEAS3 = 1C00

CONF_MEAS4 = 1C00

FDC_CONF = 988

OFFSET_CAL_CIN1 = 0

OFFSET_CAL_CIN2 = 0

OFFSET_CAL_CIN3 = 0

OFFSET_CAL_CIN4 = 0

GAIN_CAL_CIN1 = 4000

GAIN_CAL_CIN2 = 4000

GAIN_CAL_CIN3 = 4000

GAIN_CAL_CIN4 = 4000

Manufacturer_ID = 5449

DEVICE_ID = 1004

此致、Cesar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    感谢您对 FDC1004的持续关注。

    如果您的系统对环境因素(如人体存在)敏感、请考虑使用应用手册 电容式传感:异相液位技术中所述的异相技术(OOP)。 应用手册讨论了细节、但本质上、OOP 系统是 一种传感器/屏蔽布置、可使测量介质处于零电位。

    与传统方法相比、OOP 配置可以使系统对外部环境的敏感度更低、传统方法中测量的介质具有非零电位、进而使测量对 EMI 和附近的导体(如人的手)更加敏感。  

    该应用手册提供了有关传感器和屏蔽层结构以及高级器件设置的指导。

     乍一看、这可能有点奇怪、因此如果您在查看应用手册后有任何问题、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您回答 John

    在物理方面、OOP 应用对我们来说并不完全清楚、因此、鉴于 SHLD1和 SHLD2 (远离液体)、我们会考虑消除所有方向的干扰和外部噪声、还是仅在液体后面。

    图5. 针对电平和 REF 部分的 OOP 技术传感器布局

    此致、Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    正如我之前提到  的、OOP 技术的目的是强制液体处于零电位、在这种情况下、它对外部干扰不太敏感。
    通过 分配 CHX/SHLD1和 SHLD2来实现这一点、从而使 SHLD2与 CHX/SHLD1相位差为180度。 SHLD2的唯一功能是相对于 CHX/SHLD1提供相等且相反的信号、从而强制测量中的液体达到零电位。 SHLD2不执行感应功能。  

    零电势的液体也可能有助于减弱"前部" EMI 效应、但 其效果如何取决于液体、容器、传感器、屏蔽层等的属性。

    如图所示的护罩 5将有助于降低系统"背面"产生的 EMI。  

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    John