请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432 香榭丽舍
在毫米波 SDK 3.6.0.0 LTS 中、 有以下列表中的 EDMA 驱动程序 API。
(drivers/edma/src/edma.c)
* EDMA_startTransfer()
* EDMA_isTransferComplete ()
* EDMA_setDestinationAddress()
* EDMA_setSourceAddress()
对于 AWRL6432、EDMA 驱动程序会发生更改、上面没有列出的 API。
那么、如何为 AWRL6432 (MMWAVE_L_SDK_05_01_00_03)使用(或实现)以上列表中的 EDMA 功能?
谢谢、此致、
海登