This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:在 Linux 中完成毫米波 SDK 安装、但无法正确识别驱动程序(Ubuntu 18.04)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1183840/iwr6843isk-mmwavesdk-installation-complete-in-linux-but-driver-not-recognized-properly-ubuntu-18-04

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的所有人:

我能够在 Windows 中使用 IWR6843ISK 板、工作正常。 现在、我想将 IWR6843ISK 板与  Ubuntu 18.04配合使用。 为此、我 执行 了 SDK 安装文档 dr-download.ti.com/.../mmwave_sdk_release_notes.pdf 中的以下步骤

尽管 GUI 没有为我显示、但我能够按照命令行中的类似步骤进行操作并完成安装。  

我还安装了 UniFlash 和 TI 云代理。 所有这些之后、在 Demo Visualizer 中、当我提到 CFG 和数据端口时、会出现一个错误、显示"Hardware not Detected"(未检测到硬件)  

当我尝试以下命令时、我能够看到  检测到 Cp2105。  

这是预期的输出、还是应该使用德州仪器 ID 识别器件。 我怀疑这可能是演示可视化工具未检测到我的硬件的原因。  

如何正确检测设备? 是否有任何其他文档链接提供这些详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的许多毫米波雷达器件使用 Silicon Labs UART-USB 桥、您可能仍需要为其安装驱动程序。 最新的驱动程序应在此处提供:
    https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我已经安装了它。 我会在我的 USB 列表中检测 Silicon Labs ID。 图片附于下方。

    但问题是、我无法通过/dev/ttyACM0.检测到它 我认为这正是 UniFlash 软件所期望的。

    我希望串行 USB 列表显示的内容与下图类似。

    如何将其检测为/dev/ttyACM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    使用 MMWAVE-ICBOOST 承载板时、通常仅检测到/dev/ttyACM0和/dev/ttyACM1串行端口。 在独立模式下将器件连接到 PC 时、需要使用/dev/ttyUSB0和/dev/ttyUSB1。 这似乎是为您的设置显示的内容。

    您是否能够使用 Uniflash 进行刷写并使用/dev/ttyUSB0和/dev/ttyUSB1为串行端口运行演示可视化工具? 请注意 、/dev/ttyUSB0通常是 CFG 端口、  而/dev/ttyUSB1通常是数据端口。  

    此致、

    Josh