This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IVC102:未通过 IVC102噪声指数认证

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: IVC102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1175531/ivc102-ivc102-noise-index-unqualified

器件型号:IVC102

e2e.ti.com/.../2705.IVC102-Chip-Sampling-Test-Report.pdf

您好,

IVC102发现测试过程中噪声指数不合格。 有关详细信息、请参阅附件。 请帮助分析原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们该部件的主要应用工程师目前已不在办公室。 他将在接下来的两天内就此问题再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Brent Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明您正在进行的测试。 是否有超出特定数据表规格的情况?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    下面是原理图、您能帮您先检查原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    由于假期 原因,我们的回复推迟到1月3日。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    我想指出的是、我们对此器件的支持仅限于数据表中的内容。 我们现在将在该器件上处理以下地址的查询: IVC102-support@list.ti.com

    对于您的问题、您能否在输入节点 SI0处提供什么? 如果您可以通过电子邮件跟进、我们可以在那里进一步支持。

    最棒的

    Alex