This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020-Q1:用于多通道测量的环境设置

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020-Q1, HDC3020EVM, HDC2010, MSP430F5528, USB2ANY, MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1183073/hdc3020-q1-environment-setup-for-multi-channel-measurement

器件型号:HDC3020-Q1
主题中讨论的其他器件: HDC3020EVMHDC2010MSP430F5528USB2ANYMSP-EXP430F5529LPEnergia

尊敬的 TI 团队:

我的客户正在考虑将其湿度传感器从 Sensirion 的传感器更换为 HDC3020-Q1。 他们希望使用多个 HDC3020EVM 验证4通道以上的多通道或多点测量。 但 HDC3020EVM 和 GUI 的配置仅适用于单通道测量。 我认为需要多通道接口板和每个通道的湿度/温度的简单日志数据来满足其要求。 您对此问题有什么想法吗? 请检查并告知我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey -  

    感谢您发帖。 我们目前没有此 EVM 可用。 在这里、我建议使用、因为该器件是直接替换器件、以便将 HDC3020-Q1器件填充到其当前的 PCB 上进行测试、当然、假设有两个 PCB、如果每个板使用两个 SHT3x 器件(因为该器件只能支持两个 I2C 地址、 与 HDC3x 能够提供的四个不同)-请告知我们这是否可行、他们仍在寻找替代解决方案或更多测试方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的回答。 它们无法将 Sensirion 的测试板与 HDC3020-Q1搭配使用、因为 SHT4x 无法替换为 TI 传感器。 因此、我建议配置 HDC3020EVM (MCU 部件的板)和四个连接电源/I2C/GND 的 TI 传感器板。 我将与客户讨论这项建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey -  

    感谢您提及 SHT/Parts 系列。 在性能方面、SHT4比 HDC2系列更具可比性。 如果他们的主要关注点是尺寸、HDC2010是一个更好的匹配项、但它不是自动评级。 请告诉我们此处提供了哪些详细信息和要求、如果他们确实在查看 AW1AB 版本、也请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh

    我可以获取 HDC3020EVM 的源代码吗?

    我需要源代码从4个设备读取数据并将日志数据打印到控制台窗口。

    如果您无法提供、我可以获取驱动程序或示例源代码吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SY -  

    EVM 的"来源"如下: https://dev.ti.com/gallery/search/HDC3 

    您可以使用此按钮将其下载到 GUI Composer 中

    此 GUI 支持四个 I2C 地址、必须进行修改才能在它们之间自动切换。  

    或者-如果设计了另一个硬件平台、也可以编写嵌入式代码来适应和记录。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢你的答复。  

    但我不会使用 GUI 工具。  

    我需要 在 EVM 上使用 MSP430F5528的源代码。

    我将修改此代码以测试客户的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SY -  

    这就是 EVM 的工作方式- MSP430的源代码是通用的、只是执行 USB2ANY (在本例中为 I2C)功能。 您通常希望在 MCU 中使用的所有代码实际上都是从 PC 资源运行的。  

    如果需要真正的嵌入式代码示例、您可以使用 ASC Studio、如果您有要使用的 MCU、我们也可以帮助您提供示例。 一个很容易帮助您解决的选项是在 LaunchPad 上运行、即 MSP-EXP430F5529LP。  

    请告诉我们您想以哪种方式继续。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    很抱歉我迟到了。

    我有一个 MSP-EXP430F5529LP。  

    如果您在 MSP-EXP430F5529LP 上有示例、请提供 ME 代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SY -  

    没问题-给我们几天时间、我们至少会为您提供一些帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SY -  

    如承诺的那样、请在此处找到随附的 Energia sketch 以及要加载的编译后的二进制映像(如果您只想在修改之前测试配置)。 此测试代码会对四个 HDC302x 器件进行练习、每组器件按顺序以1Hz 的环路速率用于各个 I2C 地址(0x44至0x47)。

    输出看起来是这样的、因此您可以直接从它登录到.csv 文件、每个样本行上都有一个时间戳(由终端打开)。 (单击图像以放大)

    还包含 Saleae 逻辑采集、供您参考。 查看器位于此处: https://www.saleae.com/downloads/ 

    e2e.ti.com/.../2538.HDC3x_5F00_ADDR44_5F00_ADDR47_5F00_2.ino

    e2e.ti.com/.../5618.HDC3x_5F00_ADDR44_5F00_ADDR47_5F00_2.ino.MSP_2D00_EXP430F5529LP.hex

    e2e.ti.com/.../HDC3x_5F00_four_5F00_I2C_5F00_from_5F00_reset.sal

    如果你需要更多的东西,请提供建议!