This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:连接到 TSW1400以及级联板的数量

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628945/awr1243boost-connection-to-tsw1400-and-number-of-cascaded-boards

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

AWR1243BOOST 板具有用于数据采集的 CSI2输出接口。 但是、TSW1400 (建议用于该雷达传感器)仅提及具有 LVDS ADC 接口。 我想知道这些接口是否完全兼容、或者这两个器件是否必须以任何其他方式连接。

我还想知道可以将多少个级联 AWR1243器件连接到同一个 TSW1400 EVM。 如果该模块具有单个 LVDS ADC 连接器、该怎么做?  

提前感谢您。

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TSW1400只能通过 LVDS 接口连接到 AWR1243。 要通过 CSI 接口输出数据、您需要一个包含 CSI2接口的处理器、例如 TDA3。

    至于级联器件的最大数量、已尝试使用2芯片和4芯片级联板。 我们将发布有关级联设计的应用手册、该应用手册将于下个月发布、其中将提供更多信息。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再次感谢您的早期响应。

    我还不清楚:根据数据表、AWR1243BOOST 板仅提供 CSI2接口、而不提供 LVDS。 因此、我假设如果我想通过 LVDS (使用 TSW1400)提取 ADC 数据、我必须从 AWR1243芯片引脚手动提取接口。 是这样吗?

    我遇到的另一个问题是、是否完全需要根据 AWR1243BOOST 板使用 DEVPACK 板、以便通过控制外部处理器的计算机全面控制雷达信号。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未锁定1/19/18>[LE]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CSI2和 LVDS 端口映射到相同的引脚、并映射到60引脚连接器。 您可以在原理图中看到它们是如何映射的:

    是的、需要 DevPack 才能通过 PC 和 Radar Studio 访问 API。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adrian、您提到了有关级联设计的应用手册。 您准备好此文档了吗? 或者也可能有此类板? 通常、级联仅适用于1243或其他两个器件? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    应用手册可从以下位置获取:

    我们目前没有可用的级联板。 是的、级联仅在1243上。 1443和1642没有 FMCW syncin/out 引脚来在器件之间提供20GHz 信号的同步。

    此致、

    Adrian