This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:-模块和软件可用性

Guru**** 2593580 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624998/iwr1642---module-and-sw-availability

器件型号:IWR1642

您好!

我的客户对 TI 毫米波雷达产品感兴趣。 我们寻求答案的问题很少:

  1. 何时提供室外人员检测算法?
  2. D3模块现已上市;TI 的 IWR1642模块何时 将大规模生产并可供购买?   
  3. 用户是否能够将 固件(在 IWR1642BOOST 上开发)下载到计划的 TI IWR1642模块?
  4. 是否有任何可与客户分享的 IWR1642模块的初步数据表?

谢谢、

BR、

Mizanur

FAE、德州仪器

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校正:-
    2. D3模块计划在产品发布时投入使用、届时 TI 的 IWR1642模块将大规模生产并可供购买?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米赞乌尔

    我目前不确定、但我会问我的团队、让我们通过电子邮件解决这个问题。 我将关闭此 TT。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未锁定1/19/18>[LE]