This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:是否存在同时启用两个 Tx 的潜在问题?

Guru**** 2589980 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627075/awr1642boost-any-potential-issue-of-enabling-two-tx-simultaneously

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

大家好

为了增加发射功率、我希望通过在 AWR1642升压转换器上设置啁啾 Cfg.txEnable = 3来同时启用2 Tx。 我知道、该设置会降低角度分辨率。 同时使用2 TX 是否存在任何其他问题?

谢谢

Xining Yu

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xining、

    我们已将此问题提交给一位团队成员、该成员将很快返回给您。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [未锁定1/19/18]>LE