This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:如何仅将检测(SNR、距离、多普勒和方位角)保存到我的 PC 上。

Guru**** 2593570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628416/ccs-awr1642boost-how-to-save-only-detections-snr-range-doppler-and-azimuth-on-to-my-pc

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我不想使用"mmWave_Demo_Visualizer"显示结果、而是希望将所有检测(SNR、距离、多普勒和方位角)保存到 PC 上。 我该怎么做。 ? 或者、我能否获得实时检测并在 Matlab 中绘制它们?

其次、

据我所知、通过使用捕获演示、只能获取存储器中可用的极短持续时间(一帧)的 ADC 数据?

谢谢

Burak

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Burak、您好!

    目前、毫米波演示可视化工具不支持保存您正在可视化的数据。 但是、您可以获取 UART 流并从中提取您感兴趣的数据。 此处提供的 mmw 演示数据结构文件: e2e.ti.com/.../619401 可用于帮助您解析流。

    以下是一些其他讨论、它们可能会有所帮助:
    e2e.ti.com/.../2237366
    e2e.ti.com/.../2276851


    是的、ADC 数据采集受存储器限制。 如果您需要更长的捕获时间、则需要此处讨论的更多硬件:
    e2e.ti.com/.../2313799

    最棒的
    Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未锁定1/19/18>[LE]