Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
您好!
您能否提供用于绘制 AWR 1642BOOST 的距离剖面图的转换。
我已经编写了一个独立的 C 代码来从 AWR 1642BOOST 读取距离系统配置数据、并使用以下转换来获取距离系统配置的实际值。
log2Qformat = pow (2.0F、9.0F);
log2linScale = 1/(log2Qformat* NumRxAntenna* NumTxAntenna);
RangeValue = pow (2.0F、gSpectrum2[i]* log2linScale);//gSpectrum2[i]是从 AWR1642升压串行端口接收到的范围值。
此致、
Maruthi。
以下是我的配置文件配置设置:
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 3 56 0 8 1 256 5000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 64 0 100 1 0
低功耗0 0
guiMonitor 1 1 0 1
cfarCfg 0 8 4 0 5000
cfarCfg 1 0 8 4 0 5000
PeakGrouping 1 1 1 224
multiObjBeamForming 0 0.5
calibDcRangeSig 1-5 8 256
sensorStart